This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:音频编解码器接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604088/am5728-audio-codec-interface

器件型号:AM5728

您好!


在我的设计中、我想将音频编解码器连接到 Sitara 处理器。 根据数据表、编解码器应通过 McASP 线路连接到 AM5728。

在这里、我的查询涉及到具有 MCLK、BCLK、WCLK、DIN 和 DOUT 的 AHCLKX、ACLKX、AFSX、ACLKR 和 AFESR 的连接。

在此过程 中、我分别将 AHCLKX 连接到 MCLK、ACLKX 连接到 ACLKX、AFSX 连接到 WCLK、将 AXR0和 AXR1连接到 DIN 和 DOUT、以及如何处理 ACLKR 和 AFESR。

无论是否需要 ACLKR 和 AFESR、这些引脚的用途是什么?

在我的应用中、我要将模数转换、而编解码器中的数字数据传输到 AM5728。


因此、请澄清我的问题


BR

Satya