This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:TCA6424A 可以在 Linux OS 下更改 I/O 状态?

Guru**** 2546150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564984/linux-tca6424a-could-change-i-o-state-under-linux-os

主题中讨论的其他器件:TCA6424A

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、我们是否可以在 Linux OS 中更改 TCA6424A I/O 状态(H/L)?

因为我们在运行 Linux 操作系统(Ubuntu 16.04)时无法运行

是正确的? 或者、您能否向我们分享您的经验?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    将此 TCA6424A I2C I/O 扩展器连接到哪个 TI SoC?

    请注意、TI SoC 支持 Arago Linux、而不是 Ubuntu。

    此致、
    帕维尔