This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:EVE 内核 vcop 边缘检测输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594023/tda2evm5777-eve-core-vcop-edge-detection-output

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我创建了一个算法插件和边缘检测用例。 该算法插件的开发目的是在 ti_components 下使用 EVE 内核 Canny 边缘检测算法。

边缘检测对我有效,但屏幕中的图像显示的背景是绿色的*,检测到边缘,但我希望它具有 Black*背景和白色边缘像素。

您能告诉我 需要进行哪些更改才能实现这一点吗?

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给专家。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suganthi、

      作为 EVE SW 的一部分提供的 Canny 边缘检测算法不会执行边缘弛豫的最后一步。 这意味着每个像素在三类强边沿、弱边沿和可能的边沿中标记。 您是直接绘制 canny 算法的输出、还是在绘制之前进行边线弛张?

    此致、

    安州