This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:U-boot 重新启动

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567230/am5728-u-boot-restarts

器件型号:AM5728

在启动基于 AM5728的电路板之一时、U-boot 过程在某些复位后停止、该过程再次重新启动、然后停止。 该板是在稍后组装的。

请查找附加的日志。  其他3个相同的板在相同的软件下运行正常、您能否在硬件复位或 else.e2e.ti.com/.../8078.U_2D00_boot.docx 上的任何位置加快可能出现的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有4个相同的电路板使用相同的软件运行、并且其中只有一个电路板出现故障、我建议您检查电路板上是否存在缺陷组件、组装不良、短路等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们检查了完整的电路板、但找不到任何电路板。
    如果通过查看日志、您可以解释硬件中的问题可能出在哪里...以便我们可以专注于电路板上的特定区域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队查看这一点。 如果他们有任何建议、他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回复...我们迫切需要更新此板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下消息:
    TI_i2c_EEPROM_init 失败-1
    未知(BeagleBoard X15?) 版本未知
    指示 u-boot 无法识别您的电路板、因此它不会执行正确的引脚复用、并且找不到正确的 DTB 文件。
    您是否也在其他电路板上获得了这一点?

    您可以尝试重新编程 EEPROM、还是在 u-boot 源码中跳过 EEPROM 板 ID 检查?

    此致、
    Yordan