This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:I2S 位掩码

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603698/starterware-am3352-i2s-bit-mask

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

 你(们)好

 我接收来自蓝牙器件的 I2S 24字长 MSB 位格式音频数据。

在本例中、我混淆了位掩码值。 我不知道哪一个是正确的。

bq11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 (0xFFFFFFFF)

b000011111111111111111111111111111111111111 (0xFFFFFFF)

b00000011111111111111111111111111111100 (0x3FFFFFC)清空第一个位

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在使用 Linux 内核4.4.32

    我知道"Davinci_config_channel_size()"函数配置位格式和掩码值。

    但在这种情况下、我会混淆如何配置它们(插槽大小和字大小之间的大小不同)

    谢谢你