大家好
现在、我们使用 am5728定制板来测试双网络功能(EMAC 网络)。
我们希望使用连接到同一子网的两个网络,该子网具有两个 IP 地址。
如192.168.0.200、192.168.0.201。
如果连接了两个网络,我们可以成功地对它们执行 ping 操作
如果 eth0已断开连接,、则无法 ping 通 eth0和 eth1
因此、我们根据谷歌 的建议添加了路由表
命令如下所示:
IP 路由添加192.168.0.0/24 dev eth0 src 192.168.0.200表 net_200
IP 路由添加192.168.0.0/24 dev eth1 src 192.168.0.201表 net_201
IP 路由添加192.168.0.0/24 dev eth0 src 192.168.0.200
IP 路由添加192.168.0.0/24 dev eth1 src 192.168.0.201
当我们使用上述命令添加路由表时、它将报告错误
RTNETLINK 回答:存在文件
因此、我们想知道我们是否应该修改 Linux 内核配置。
谢谢
此致