This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLPC900:我无法使 HDMI 输出与 Raspberry PI、Debian OS 正常工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601286/linux-dlpc900-i-cannot-get-the-hdmi-output-working-properly-with-raspberry-pi-debian-os

器件型号:DLPC900

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是具有 DLPC900控制器板的视频投影仪。 默认情况下、此板支持(原生分辨率) 2560 x 1600分辨率。 当我将视频投影仪连接到主机 PC 时、流媒体以正确的分辨率立即完美运行。 当我将此视频投影仪连接到 PI 时、分辨率会降至1920 x 1080。  
我的进度:
我尝试使用 HDMI_CVT 模式。 默认情况下、即使在配置文件中、也不强制使用该模式。 我使用 tvservice -e 强制模式。 即使在这之后、它也不起作用。 我为 fbset 制作了一个定制视频缓冲器。 默认情况下、控制台以所需的分辨率(2560 x 1600)启动。 这种方法效果非常好。
我尝试查看 PI 读取的扩展显示识别数据(EDID)。 令人惊讶的是、它没有列出2560 x 1600分辨率。 此外、有时 vsync 不正确。
请随时分享您对此的想法:)
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Nima Sarrafi">我使用的是具有 DLPC900 控制器板的视频投影仪。 默认情况下、此板支持(原生分辨率) 2560 x 1600分辨率。 当我将视频投影仪连接到主机 PC 时、流媒体以正确的分辨率立即完美运行。 当我将此视频投影仪连接到 PI 时、分辨率会降至1920 x 1080。  [/报价]

    由于这在连接到 PC 时工作正常、我建议您使用的电路板(Raspberry PI)支持哪些功能。

    我还建议您尝试在 Raspberry PI 论坛中发布您的问题。

    BR
    玛格丽塔