This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:FFTLIB 示例代码

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603812/tms320c6678-fftlib-example-code

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

您好!

我的客户正在考虑在  C6678上使用 FFT_sp_2D_r2c 和 ifft_sp_2D_C2R 内核与 FFTLIB 3.1 (捆绑在最近的 ProcSDK 中)、但似乎没有针对它们的示例代码。
通常由 TI 提供 _d.c 作为示例 API 集成,对吧? 遗憾的是、我无法在 FFTLIB 封装中看到相关的*。d.c 集成。 您能评论一下吗?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已将此内容转发给 c66x DSP 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki-San、

    FFTLIB 是一个高性能计算库、旨在与 DSPLIB 和 OpenMP 一起使用。 我的理解是、对于此库中有关2D FFT 的测试用例、您应该在 FFT_omp_s_2D_r2c 和 ifft_omp_s_2D_C2R 下查找具有的测试用例 _d.c 单元测试。

    注意事项
    Rahul