This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PVR 错误导致地图崩溃。

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566213/pvr-error-cause-the-map-crash

您好、我们:

EVM 板:J6 ECO
软件版本:ti-glsdk_dra7xx-evm_7_03_00_03

 使用导航时、地图将在大约2分钟内崩溃。
错误日志:
PVR:(错误):PVRSRVAllocDeviceMem:返回错误1 [937、/Bridge_PVR_胶 合.c]
PVR:(错误):ComputeFrameBufferCompleteness:无法创建渲染曲面。 [2313、/FBO.c]

地图供应商认为这是我们系统的问题。 但 我无法找到问题。 请帮助 我进行分析。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SDK 专家已了解您的问题。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在通过 CSR 路由处理。 请关闭该主题。

    此致、
    Anand