请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我们移植了基于内核4.4.12的新 SDK、但面临与 LCD 亮度相关的问题。
之前、我们的产品在内核3.2.0上运行、现在我们已移植到4.4.4.12。 但是、使用这种新的内核版本、即使在运行时间或启动时间、LCD 的亮度也会随时发生变化。
它具有320x280尺寸、工作频率为6.5MHz。 亮度控制基于 PWM、我们将其保持在90%占空比时的恒定状态。
我们还验证了 PWM/ecap0引脚作为 GPIO、以保持亮度 恒定、但问题仍然相同。 旧版内核的板级文件和新内核的 DTS 文件中提供的平台数据是相同的。
这是为什么会发生的。
此致
Rohit Khatri