This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:是否支持从 AM572x EVM 启动 SATA?

Guru**** 2556700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568547/linux-am5728-is-sata-boot-from-am572x-evm-supported

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

在连接到 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_02_00_05的 u-boot 和 Linux 环境中、SATA 引导是否支持它?

如果支持、请告诉我执行 SATA 引导的方法。
我 搜索了 TI wiki 网站、 但   没有  该信息。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此讨论是否能帮助您:
    e2e.ti.com/.../1903993

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。
    我将确认您的介绍网站。

    此致、
    新义郎