This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:CCS:"gmake:target 'all'由于错误而未重新生成"在生成 Tiesr 库期间

Guru**** 2585605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602176/ccs-tms320c5535-ccs-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors-during-buildong-tiesr-library

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在处理一个由语音命令控制的项目。

执行这些操作


我遇到错误

"

"

问题是什么? 我能否在套件上使用这些错误进行调试?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    我已将此内容转发给 C55x CCS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德
    您能否发布编译日志的完整 CCS 输出? 这将有助于查看问题是什么。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    这就是我所看到的:
    "

    ****为项目 TIesrDemoC55构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
    '构建文件:C:/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_c55_demo/build/tiesrDemoC55.tcf'
    '调用:TConf'
    "C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;" C:/tidcbz3/TIesr_src/TIesr_C55_demo/build/TIesrDemoC55.tcf"
    subdir_rules.mk:7:目标'build-1483366785'的配方失败
    C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建 JVM 失败
    gmake:***[build-1483366785]错误1
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****
    "
    我希望我能解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德
    这似乎是您使用的 BIOS 版本的问题。 您可以尝试安装 v5_42_00_07 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 并尝试构建吗?

    我希望这可以解决您的构建问题。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 BIOS_5_42_00_07版本... 但我发现了许多错误(42错误)。

    我不知道为什么 只需简单地将 BIOS_5_42_01_09更改为 BIOS_5_42_00_07、就会导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德
    您使用的是哪个版本的 CCS?
    有哪些错误? 是否可以附加日志? 或任何其他调试信息。 如果不知道错误是什么、就很难提供帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " Code Composer Studio

    版本:6.2.0.00050"  

    这是我正在使用的版本。

    实际上、每次我构建项目时只会出现两个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    这似乎是 CCSv6.2的问题。 您可以尝试使用 CCS v6.1.3吗? 我们在 CCSv6.2到 CCS v7.1之间看到了 wierd JVM 问题。
    C55x 相关问题已在 CCS v7.2中得到解决。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果有任何 probem、我会尝试返回