This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:TCRR 更新问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603947/am3356-tcrr-update-issue

器件型号:AM3356

您好、客户报告 Timer6在一段时间(少于3分钟)后停止生成预期的信号。

他在计时器6的 IT 开始时调查了该行为、并为 TCRR 值提供资金、但该值不好且低于 TLDR  

没有其它软件接触到 timer6。

它们使用25MHz 时钟

他们还测试/验证了以下内容:

-通过将预分频器(/4)与计时器一起使用、似乎可以"修复"出现的问题

-通过将 VSS_OSC 接地,也看不到这个鱼  

问题/

-您能看到任何解释该动作的东西吗

--所做的两项测试是否接近可能的解决可能的原因?

感谢您的帮助和建议

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    这是什么软件? 哪个版本?