This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:TPS65910在关断后的电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603938/linux-am3358-tps65910-voltages-after-shutdown

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

硬件:AM335x 入门套件

软件:Processor SDK Linux 3.03

我使用命令"shutdown -HP Now"关闭入门套件。  我可以看到、几乎所有电源轨都在断电后保持正常运行。  我使用 DMM 测量了电源轨、但如果您插入了以太网电缆、则可以轻松观察到这一点。

重现过程:

  1. 从完全未供电的电路板开始(即未插入直流电源)。
  2. 插入电源(尽管尚未按下电源按钮)并连接以太网。  请注意、以太网上没有指示灯。
  3. 按开机按钮。
  4. 使用"立即关闭-HP "关闭主板。

此时、您将注意到以太网指示灯亮起(即、因为所有指示灯都已通电)。  您还可以探测各种电容器、并看到 PMIC 电源轨全部打开。

为什么电路板关断不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    入门套件没有由处理器驱动的 PMIC 信号 PWRHOLD。 PWRHOLD 在这个电路板上被硬接线至3.3V。