This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Linux 快速启动

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593803/am3354-linux-fast-boot

器件型号:AM3354

尊敬的专家

我的客户要求在 AM3354上启动 Linux 1.5秒。

我认为这是很难实现的。

您对此请求有什么意见吗?

如果我们当前的 Linux SDK 无法实现1.5秒、我们是否有任何支持快速启动(不超过10秒)的 Linux SDK?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferey、

    是否需要引导至 Linux (直至 shell)? 或者甚至启动应用程序并运行所需的时间? 如果是,什么是 Linux 应用程序? 如果您需要第三方支持、可以联系 sales@pathpartnertech.com。 我们在引导时进行了专门优化: www.pathpartnertech.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于引导源和电路板配置。 以下几个线程可能会有所帮助:
    e2e.ti.com/.../544446
    e2e.ti.com/.../520975