This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在 CCS6.2中编译/链接 gstreamer 应用程序

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568336/linux-am5728-compiling-linking-gstreamer-application-in-ccs6-2

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我想在 CCS6.2中开发 gstreamer 应用。 在 gstreamer 站点上,建议使用 pkg-config (gcc -Wall helloworld.c -o helloworld $(pkg-config --CFLAGS --libs gstreamer-1.0) )。 在 CCS 中、我必须在哪里设置适当的选项、以便所有必要的库都可用? 是否需要环境设置脚本?

感谢你的帮助

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    我没有尝试将 gstreamer 代码链接到 CCS、但请检查此线程、它可能会有所帮助。
    e2e.ti.com/.../1434623

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过命令行、我可以编译我的应用程序并将其与 gstreamer 链接、步骤如下:

    1.获取环境设置脚本:

    ~μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06/linux-devkit/environment-setup

    2.编译和链接:

    arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall helloworld.c -o helloworld $(pkg-config --CFLAGS --libs gstreamer-1.0)


    需要提供环境设置脚本、以便 pkg-config 查找有关 ARM 的 gstreamer 库的正确信息。




    现在、我想将这些步骤集成到 CCS6.2中。 这应该是可能的、但我不知道如何实现。 也许您可以在 CCS 论坛中发布此帖子?

    提前感谢...

    祝你度过美好的一天

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我无法将此主题移动到这里。 请将其重新发布在 e2e.ti.com/.../中


    BR
    玛格丽塔