请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593784/am335x-drm-support
主题中讨论的其他器件:AM3358您好,
我将 Beagle Bone Black 板与7英寸 LCD 芯片 Cape 配合使用。此 Cape 可与 chipsee 提供给我们的3.02内核配合使用。
我正在使用4.4.41内核,但它无法启动显示 。
此内核具有 DRM 模块以支持 LCD,但它不支持帧缓冲驱动程序。
3.02内核具有帧缓冲驱动程序支持。
是否可以使用4.4.41内核启动 LCD?
OMAP2系列处理器(如 AM3358)是否支持 DRM?
谢谢、
Chandan