工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
在我的方案中、我希望通过 SRIO 将 FPGA 数据发送到 DSP 内核的 L2SRAM、在处理数据后、DSP 将数据通过 SRIO 返回到 FPGA。
我将" C:\ti\pdk_C6678_1_1_2_6\packets\ti\drv\examplpleProjects\SRIO_LoopbackDioIsrexampleProject "设置为我的基本工程。
我知道 SRIO 数据包的最大有效载荷大小为256B。 借助直接 I/O、一个 SRIO 事务可以通过 设置 LSU_REG3说明来支持多个数据字节、从而读取/写入高达1MB 的数据。
问题1:
我找不到应该在哪里设置 LSU_REG3? 如何发送1 MB 数据?
问题2:
我找不到应该在哪里设置 LSU 寄存器? 如何在 代码中设置 LSU 寄存器?
问题3:
SRIO 驱动程序是否有任何参考或文档?
此致