This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:有关 DDR3原理图的问题、请查看

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593113/66ak2g02-question-for-ddr3-schematic-review

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件: LP2996A

尊敬的香榭丽舍

我正在查看客户的 DDR3器件原理图、并有一些问题。

您能否在下面查看我的问题、了解客户 DDR3器件的原理图?

虽然我通知我们仅使用 DDR3L、并且我们尚未使用 DDR3进行验证、但客户将使用 DDR3、我认为 DDR3也应该工作、对吧?

*当使用1 x 16位 DDR3时、DQS2、3应该是上拉和下拉电阻、对吧?

*当我检查 GP EVM 和 ICE 板时、RZQ 引脚是使用240欧姆下拉的、但我发现下面有关数据表的注释和下拉电阻值是不同的。 请告诉我、正确的地方是什么?

在数据表的表4-3中、  

(1)必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部49.9Ω±1%电阻器

*是否应将 DDR3_CLKOUT_P0/N0连接到 DDR3存储器的 CK 引脚?

*在未使用 DDR_PLL 时、应打开 DDR_CLK_P/N?

何时应实现 DDR_PLL?

*是否可以在没有下拉的情况下将 DDR_RESET 连接到 DDR3存储器? 我发现在 ICE 电路板原理图中、DDR_RESET 为下拉电阻器。

*您能否在我客户的终端实施情况下查看以下内容? DDR_REF_0.75V_PW 可用于 VDDR_VTT、对吧?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看此内容并返回我的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述]虽然我告诉我们确认只使用 DDR3L、但我们尚未使用 DDR3进行验证、但客户将使用 DDR3、我认为 DDR3也应该工作、对吗?[/引述]

    您必须遵循数据手册中的建议。 话虽如此、您可以看到 DM 谈论连接 DDR3L 而不是 DDR3、因此您应该建议您的客户使用 DDR3L。

    [引用]*当使用1 x 16位 DDR3时,DQS2、3应该是上拉和下拉,对吧? [/报价]
    请参阅第7.1.2.3.2节16位 DDR3L 接口:
    "当不使用全部或部分 DDR 接口时、处理未使用引脚的正确方法是通过1k Ω 电阻将 DDR3_DQS*_Pi 引脚接地、并通过1k Ω 电阻将 DDR3_DQS*_Ni 引脚连接到相应的 DVDD_DDR 电源。 这需要针对未使用的每个字节来完成。 尽管这些信号具有内部上拉和下拉电阻、但外部上拉和下拉电阻可提供额外的保护、防止外部电气噪声导致信号活动。"

    [引用]*当我检查 GP EVM 和 ICE 板时,RZQ 引脚是使用240欧姆下拉的,但我发现下面关于数据表和下拉电阻值的评论是不同的。 您能告诉我什么是正确的吗?
    当参考设计与 DM 建议不同时、您必须遵循数据手册。

    [引用]何时应实现 DDR_PLL?[/quot]
    DDR_PLL:(EMIF/DDR PHY) DDR PLL 用于驱动 EMIF 的 DDR3 PHY
    另请参阅数据手册的第5.9.3.3.1节 DDR_PLL 设置。


    [报价]*您能否在下面查看我客户的终端实施? DDR_REF_0.75V_PW 可用于 VDDR_VTT、对吧?[/报价]
    请参阅第7.1.2.13 VTT 部分。 VTT 需要是 DDR3L 电源电压的一半。 端接看起来不错。

    我也在邀请硬件专家在必要时进行详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Yordan 的评估是正确的、即 DDR3不是此部件的选项。 具体而言、请注意 DDR3的 IO 电压所需的1.5V 超出了 DVDD_DDR 的定义范围。 如果使用1.5V、我们无法保证66AK2G02能够正常运行。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我补充一些意见。  

    *当我检查 GP EVM 和 ICE 板时、RZQ 引脚是使用240欧姆下拉的、但我发现下面有关数据表的注释和下拉电阻值是不同的。 请告诉我、正确的地方是什么?

    在数据表的表4-3中、  

    (1)必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部49.9Ω±1%电阻器

    这是数据手册中的错误。 在 EVM 上实现的电阻值应为240欧姆。

    *是否应将 DDR3_CLKOUT_P0/N0连接到 DDR3存储器的 CK 引脚?

    DDR3_CLKOUT_P0/N0必须连接到 DDR3存储器、并且必须通过 P0信号连接到 P 时钟输入、而 N0连接到 N 时钟输入。  

    *在未使用 DDR_PLL 时、应打开 DDR_CLK_P/N?

    如果使用 DDR3接口、则必须始终对 DDR_PLL 进行编程、但 DDR_PLL 可以来自 DDR_CLK_P/N 引脚的 SYSCLK。 如果 DDR_PLL 来自 SYSCLK、则可以将 DDR_CLK_P/N 保持未连接状态。  

    *何时应实现 DDR_PLL?

    如果使用 DDR3接口、则必须始终对 DDR_PLL 进行编程

    *是否可以在没有下拉的情况下将 DDR_RESET 连接到 DDR3存储器? 我发现在 ICE 电路板原理图中、DDR_RESET 为下拉电阻器。

    出现下拉电阻以确保器件保持复位状态、直到 K2G 被初始化并为 DDR 的运行做好准备。 我建议您包含该电阻器。  

    *您能否在我客户的终端实施情况下查看以下内容? DDR_REF_0.75V_PW 可用于 VDDR_VTT、对吧?

    该原理图有点难读、但看起来 DDR_RED_0.75V_PW 是使用分压器创建的。 这不符合 IEEE 规定的 VTT 要求。 VTT 端接电压必须由推挽电源输出供电。  EVM 上使用的 LP2996A 经过专门设计、可为 DDR3L 组件提供 VTT 终端电压。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    对于 DDR_CLK_P/N、我发现它应该是数据表"表4-29中的上拉/下拉电阻。 未使用的焊球特定连接要求"、AE24为 DDR_CLK_N、AD24为 DDR_CLK_P

    对于  VDDR_VTT、 我担心添加额外的稳压器会增加 BOM 成本、客户无法接受。 是否有任何其他方法来实现 VDDR_VTT? 还是可以在使用16位 DDR 时移除该 VDDR_VTT?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    上拉/下拉电阻器用于将时钟输入保持在稳定状态。 请按照这些引脚的数据表说明进行操作。  

    VTT 稳压器是 DDR3规格的一部分。 针对 K2G 的 DDR3接口的所有测试都是使用 IEEE 指定的有效 VTT 稳压器完成的。 我不知道在没有稳压器的情况下实现的 DDR3接口是否能够在所有芯片以及 K2G 的所有指定条件下正常运行。  

    此致、

    Bill