This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Windows 上编译 IMGLIB 时发生编译错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603921/building-error-while-compiling-imglib-on-windows

大家好、
我们正在尝试修改 IMGLIB 源代码以处理整个图像操作,而不是像腐蚀、稀释和7*7卷积这样的少数函数中的一行。
您能告诉我从头开始构建 IMGLIB 所需的步骤吗?
我浏览了“用户指南”,并尝试了选项2,从命令行编译。 我们修改了 Makefile 文件、以便从 VSDK 中为编译器、XDC 工具和 IMGLIB 添加路径。 请在 makefile 中找到以下更改。
我不确定需要为 EPI_INSTALL_DIR 和 SWTOOLS_INSTALL_DIR 设置什么路径。
我正在从 MinGW 编译它、它抛出以下错误:
C:\MinGW\bin\sed.exe:-e 表达式#4、char 1:未知命令:`C'
 
感谢 您对该问题的任何见解。
 
修改的 Makefile :
 

# C6X_GEN_INSTALL_DIR - C6x Code gen 工具安装目录
导出 C6X_GEN_INSTALL_DIR ?= E:/VSDK/ti_components/cg_tools/windows/C6000_7.4.2

XDC 安装目录的#路径
导出 XDC_INSTALL_DIR ?= E:/VSDK/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_core

EPI 安装 DIR 的#路径
导出 EP_INSTALL_DIR ?= C:/IMGLIB_Tools

SWTOOLS 安装目录的#路径
导出 SWTOOLS_INSTALL_DIR ?= C:/IMGLIB_Install

IMGLIB 安装目录的#路径
导出 IMGLIB_INSTALL_DIR ?= E:/VSDK/ti_components/algorithms_codecs/imglib_c66x_3_2_0_1

#根目录
导出 rootdir:=../../..

#包含目录
导出 INCDIR:=$(EPI_INSTALL_DIR)/CCSSV5_4_0/ccsv5/packages;$(EPI_INSTALL_DIR)/XDC_eclipse_PLUGIN_gen/20091203;$(XDC_INSTALL_DIR)/packages;$(SWTOOLS_INSTALL_DIR)/swtools;$(IMGDIR_INSTALL);$(rootDIR);

# make 中使用的通用宏

谢谢、
Kapil Mehta  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kapil:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan