This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:在 CCS 中构建 EDMA3示例代码时出错

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567304/rtos-66ak2g02-got-error-when-building-edma3-example-code-in-ccs

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

已下载 CCS 和 PDK 并安装在默认目录中:
C:\ti\BIOS_6_46_01_38
C:\ti\ccsv6\        [CCS 版本:6.1.3.00034]
C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26
C:\ti\pdk_k2g_1_0_4
C:\ti\processor_sdk_rtos_k2g_3_02_00_05
C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core

已运行 pdkProjectCreate.bat 在中创建 PDK 示例  
C:\ti\pdk_k2g_1_0_4\packages\MyExampleProjects\MyExampleProjects
并在 K2GEVM 上构建和运行示例、而不会出现任何问题。

但 EDMA3示例位于不同的目录中。 它位于 C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\examples 中
使用 CCS 导入 EDMA3示例代码、如下所示
 menubar -> File -> Import -> CCS Projects -> C:\ti\EDMA3_LLD_2_12_02_26\examples\EDMA3_driver\evmTCI66AK2G02\sample_app

生成 EDMA3_drv_bios6_tci66ak2g02_st 工程时出现以下错误:
工作区中不存在引用的工程'edma3_drv_bios6_tci66ak2g02_st_sample_configuration'。 项目"edma3_drv_bios6_tci66ak2g02_st_sample"可能无法按预期构建。

此参考项目位于何处? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了对这个问题的答复。 主持人似乎错过了这个 e2e 主题。

    为了构建 EDMA 示例、您需要从 C:\ti\psdk_32_preGa\edma3_drv_bios6_tci66ak2g02_st_sample_configuration 项目导入 EDMA3_bios6_tci66ak2g02_st_sample_configuration 项目、并将依赖项\tcSDK_32_prega\eDMA3_ld_examples 作为驱动程序文件夹构建在 EDMA02_e2_evmA02_mA02_eDMA26_e2_mu_evmu2中。
    一个项目位于 rtsc_config 文件夹中、另一个项目位于 sample_app 文件夹中。

    仅当两个工程都位于同一工作区时、才会生成示例应用程序。 请尝试一下、如果您仍遇到问题、请告知我们。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将两个项目导入同一工作区后、我可以在 EVMK2G 上构建和运行该项目。 谢谢。