请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 工具/软件:TI-RTOS
如何在 CCS 中将 GPIO 引脚配置为输入。 我们需要遵循的语法、以将特定引脚指定为输入引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
如何在 CCS 中将 GPIO 引脚配置为输入。 我们需要遵循的语法、以将特定引脚指定为输入引脚。
您好、Shubham、
您的应用应定义引脚配置表以将引脚配置为输入或输出。 您只需在该表中添加一个条目、即可将引脚配置为用作输入、并设置任何拉电阻器或中断功能。 然后、您可以使用引脚 API 来设置配置和配置任何中断服务例程。 TI-RTOS 有几个引脚示例、您可以将其用作参考;但我已从下面的引脚关断示例中添加了一个代码 snip:
//定义引脚表和引脚配置 //关断按钮引脚表*/ PIN_Config ButtonTableShutdown []={
//这是引脚 这些是配置选项 Board_PIN_Button1 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_NEGEDGE、 PIN_TERMINATE /*终止列表*/ };... //使用 ISR 设置引脚配置和中断回调//设置按钮引脚*/ hButtons = PIN_open (&buttonState、ButtonTableShutdown); PIN_registerIntCb (hButtons、buttonCb);
可以在驱动程序 doxygen 中找到 Pin 配置设置的完整列表。
希望这对您有所帮助、
伊曼纽尔