This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAPL138B-EP:处理器 SDK Linux 的 Arago 支持

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603519/linux-omapl138b-ep-arago-support-for-processor-sdk-linux

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

我们获得了用于 OMAPL138的 Processor SDK Linux EA、并且可以使用作为补丁发送的最少 RFS 进行安装和运行。 想知道是否有 Arago 支持、以便我们可以欺骗 RFS。 或者它不可用吗?

-Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    否、此功能目前尚不可用。 查看产品文件夹:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    查看软件(10)部分。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    预发布仅支持将文件系统组合在一起时的最小文件系统集。  它将在即将发布的正式版本中提供。

    雷克斯