This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:GPIO 配置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603879/linux-processor-sdk-am335x-gpio-configuration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好!

我正在尝试将引脚配置从 SPI 设置 为  AM335x 平台上的通用 IO 功能、并将 TMDSSK335X 板 添加到 DTS 文件中。

   acvationpin_pins_default:acvationpin_pins_default{
      pinctrl-single、pins =<
         0x158 (PIN_OUTPUT PULLUP | MUX_MODE7)/*(B16) spi0_D1.GPIO0[4]*/
         0x15c (PIN_OUTPUT PULLUP | MUX_MODE7)/*(A16) spi0_cs0.GPIO0[5]*
      >;
   };

我使用一些命令、如下所示:

但事实引脚不输出高电平、我该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "我使用一些 cmd 作为以下命令:"-命令在哪里? 您使用的 Linux 版本是什么?