This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:将88E1512以太网 PHY 连接到 SOC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601461/66ak2h14-connecting-88e1512-ethernet-phy-to-soc

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件: 66AK2E05

您好!

请告诉我66AK2H14器件是否支持 Marvell 的88E1512以太网 PHY。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    器件本身应支持此 phy。 但是、如果您使用 RTOS、则可能需要修改源代码。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我之前以为我们检查了88E1514。 让我检查88E1512。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我们不会鉴定第三方供应商的以太网 PHY。  66AK2H14上的 SGMII 端口和 MDIO 端口符合相关行业标准。  提供的示例代码用于在 EVM 上实现带有66AK2H14的88E1512。  根据此 PHY 的独特功能、可能需要进行实施更改才能在电路板上实施88E1514。  您需要查看 PHY 制造商提供的文档以完成此实现。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    从你上次的答复中,我了解到:
    在66AK2H14 EVM 中、使用了88E1111 PHY;但还提供了示例代码来实现88E1512。
    因此、如果我们使用的是88E1512、则不会进行任何代码更改、也不需要 PHY 供应商进行文档检查。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我们在66AK2H14 EVM (以及许多其他 EVM)上使用了88E1111、在66AK2E05 EVM 上使用了88E1514。  ProcSDK 中提供的支持这些以太网 PHY 的示例代码应足以满足您的需求。  但是、客户需要对其产品实施负责。  TI 无法保证第三方器件的功能。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您提供相关信息。

    您能否告诉我您的客户是否曾尝试将88E1512与 KeyStone II 器件配合使用并遇到任何功能问题?

    此外、如果在使用 ProcSDK 进行开发期间遇到任何问题、我想知道我们是否可以获得 TI 的支持。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    我不知道有人使用88E1512。  但是、它是88E1514的姊妹器件。  它的工作原理应几乎相同。

    当然、我们将为您的设计提供支持。  这就是 E2E 论坛的目的。

    Tom