This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:使用 Wireshark 进行 EtherCAT 监控

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592941/am5728-ethercat-monitoring-with-wireshark

器件型号:AM5728

我想知道是否有人可以建议将技术和/或设备(尤其是以太网交换机)与 Wireshark 配合使用以进行 EtherCAT 监听。  

非常有义务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、要在 EtherCAT 总线上连接 PC、我使用 Beckhoff ET2000工业以太网多通道探针。
    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paula、从我看到的情况来看、Beckhoff ET2000大约为4K 美元。 您能不能简单介绍一下它是如何选择的? 为什么不选择价格较低的替代产品? 例如、NETGEAR gs105ev2、Dualcomm DCGS-2005L 10/100/1000Base-T 千兆网络分路器或 SharkTap 千兆网络监听器。
    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、我之所以选择它、是因为其他同事提供了很好的参考资料。 老实说、我没有尝试其他替代方案。 请告诉我您选择哪一个以及它如何为您将来提供参考。
    谢谢、
    Paula