This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:对晶体频率进行 Linux 修改

Guru**** 2587295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603792/linux-am3352-linux-modifications-for-crystal-frequency

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好、

   更改系统 晶体频率有一个问题。

   我们使用的是 BSP AM335X 02_00_02_11 (Linux RT-4.1.18)、它使用器件树进行引导。  

   我们使用外部24MHz 晶体作为系统时钟。  它可以正常工作。

  新要求:     

    不过 、晶体频率 需要从24MHz 更改为 25MHz。  因此、还需要在 uBoot 和 Linux 中修改时钟。

    a) uBoot

     可以在 uboot 的配置文件中修改它

           /*时钟定义*/
         #define V_OSCK 24000000 // T2的时钟输出*/
         #define V_SCLK (V_OSCK)

   

b) Linux

    器件树应包含所有电路板信息。但 我未找到相关信息。

   您能告诉我应该 更改的位置吗?

 提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 应自动检测新的晶体频率。 更改晶体时、必须根据新频率正确配置 SYSBOOT[15:14]引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时响应。
    谢谢