This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:触摸屏不工作、随机响应、勉强工作

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603719/linux-tmdssk3358-touch-screen-not-working-randomly-responsive-barely-works

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

您好!

我刚刚获得了 TMDSSK3358 AM335x 入门套件。

我使用 Linux 卡打开了它。

触摸屏工作不是很好、随机响应、触摸屏几乎不工作。

这是正常的吗? 我对套件的期望过高了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    触摸屏完全可以正常工作。 我不确定您使用的 SDK 版本以及有关触摸屏校准的以下链接提示是否适用于该版本、但您可以尝试:

    此外、您还可以通过删除校准数据文件来重新校准触摸屏、如所述。


    测试触摸屏响应的另一种方法是在控制台上执行以下命令:
    # cat /dev/input/touchscreen0
    然后开始触摸屏幕。 在触摸每个屏幕时、您应该在控制台上看到一些符号。 如果没有、则触摸屏出现问题。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢茨维托林·舒利夫。
    我将尝试重新校准屏幕。
    我何时了解它以及它是否有所改进。
    不需要