This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:运行 Crank 应用程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601047/linux-processor-sdk-am335x-running-crank-application

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我下载了最新的 SDK (03.03)并使用默认的 Linux 版本创建了 SD 卡。

运行启动应用程序时遇到问题、因为它需要在 Linux 系统上运行 slib。

但是、最新的 SDK 在默认情况下使用 Weston 图形系统构建 Linux。

是否可以将默认系统从 Weston 更改为 Crank 支持的系统?

此致、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugnius、

    尝试停止 Weston /etc/init.d/weston、并按照 此 wiki 中的给定步骤安装 Tslib。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    您建议的步骤效果很好。 我必须同时禁用 Weston 引擎和矩阵 GUI、应用才能正常工作。

    谢谢。