This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:SGX 用户空间

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603669/linux-processor-sdk-am437x-sgx-userspace

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

大家好。

我的定制板完成了以下操作:

在次要版本1
[135.566159] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配上,[122.848338][DRM]已初始化 PVR 1.14.3699939 20110701。 [确定]

但是当我运行 gles1test1时、我得到:

libEGL 警告:DRI3:屏幕似乎不支持 DRI3
libEGL 警告:DRI2:无法验证
'eglCreateWindowSurface'返回 EGL 错误'EGL_BAD_NATE_WINDOW'(0x300b)

最小:

尝试打开设备'i915'……
尝试打开设备'amdgpu'失败…
…尝试打开设备'Radeoneoneon'失败…
…尝试打开设备'nouve'失败…
…尝试打开设备'vmwgfx'失败…
…尝试打开设备'omapdrm'失败…编码器完成
:
IDCRTC类型可能的 crtcs可能的


连接器30 33 TMDS 0x00000001
ID编码器状态名称大小(mm)模式编码
器3130连接未知-10x0130
模式:
名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
1024x768 73 1024 1174 1224 1344 768 780 786 816 80000标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动
程序提示:
1 EDID:
标志:不可更改的挂起
标志:

值:
2 DPMS =

0枚枚枚枚枚举:待机挂起标志:关闭
0

个 CRC:
IDfbpos大小
3340(0、0)(1024x768
) 0 1024 1174 1224 1344 768 780 786 816 80000标志:nhsync、nvsync;类型:
props:
26 trans-key-mode:
flags:enum
:disable=0 gfx-dst=1 gfx-src=2
值:0
27 vid

7728


标志:范围值:0 7228
0 16777215
值:0
29 alpha_搅拌机:
FLAGS:范围
值:0 1
值:0
23 zorder:
FLAGS:范围
值:0 3
值:0

平面:
IDCRTCfbCRTC x、yx、ygamma sizepossible crtcs
3233400、0、0。00x00000001
格式:RG16 RX12 AR12 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24
props:
5类型:
标志:可变枚举
枚举枚举枚举:overlay=0 Primary=1 curs=2
值:1
23 zorder:
标志:范围
值:0 3
值:0
24 global_alpha:
标志:范围
值:0 255
值:255
值:255值:1 alpha
值:范围:1:范围值:范围值
:0
0
3400 0 0 00 0 0 0 00 00x00000001
格式:RG16 RX12 RG24 XR24 YUYV UYVY
props:
5类型:
标志:可变枚举
枚举枚举枚举:overlay=0 Primary=1 curs=2
值:0
23 zorder:
标志:范围
值:0 3
值:1
24 global_alpha:
标志:范围
值:0 255
值:255
值:255


0
3500 0 0 00 0 0 0 00 00x00000001
格式:RG16 RX12 AR12 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 YUYV UYVY
props:
5类型:
标志:可变枚举
枚举:overlay=0 Primary=1 curs=2
值:0
23 zorder:
标志:范围
值:0 3
值:2
24 global_alpha:
范围
值:0
值:0值:255
mult
flags
:0:1 alpha 值:0
0

帧缓冲区:
ID大小间距

和 glxinfo

libEGL 警告:DRI3:屏幕似乎不支持 DRI3
libEGL 警告:DRI2:无法验证

eglGetConfigs():========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


(二
EGL 配置编号:0
EGL 供应商字符串:Mesa Project
EGL 版本字符串:1.4 (DRI2)
EGL 扩展:configL_KHR_CONFIG_ATTRIBS EGL_KHR_CREATE_CONTEXT EGL_KHR_GEL_GEL_GET_ALL _PROC_ADDRESS_GEL_KHR_ENGL_GEL_PEDISAL_BLOPE EGLEST_ENGL_ENGLEST_ENGL_ENGL_ENGL_APIs EGL_ENGLEST_ENGL_ENGL_ENGL_ENGL_ENGL_ENGLESS_ENGL_ENGL_ENGL_ENGL_ENGL_ENGL_AP



EGL_CONFIG_ID = 0x1
EGL_buffer_size = 0x20
EGL_red_size = 0x8
EGL_green_size = 0x8
EGL_blue_size = 0x8
EGL_lumance_size = 0x0
EGL_alpha_size = 0x8
EGL_alpha_mask_size = 0x0 EGL_gBL_gel_gel_gel_the_size








= 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_the_se_size = 0x8 = 0x8 EGL_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_gel_ 0x1000














Transparent EGL_MAX_Pbuffer_pixels = 0x0 EGL_MAX_SWAP_INTERVAL = 0x0 EGL_MIN_SWAP_INTERVAL = 0x0 EGL_AND_VISED_ID = 0x21 EGL_AND_VISED_TYPE = 0x4 EGL_EGDERABLE_TYPE = 0x4EGL_END_EGL_EGL_SECURITY_END_SECURE_= 0x40 = 0x4EGL_EGL_EGL_EGL_EGL_EGL_SIMPLE_EGL_SECURE_ENT_EGL_SIMPLE_= 0x407_ENT_EGL_EGL_SECURE_EGL_SECURE_EGL_SECURE_ENT_ENT_ENT_EGL_ENGL_SIMPLE = 0x40 = 0x0 EGL_EGL_EGL_ENGL_EGL_ENGL_SECURE_EGL_SECURE_EGL_SECURIT_SECURE_EGL_SECURIT_SECURIT_ENT_ENT_ENT_ENT_ = 0x0

正在创建窗口曲面...
无法生成曲面
EGL 错误'EGL_BAD_NATE_WINDOW'(0x300b)

如何解决?

谢谢