This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:TCI6630K2L EVM 上的 OpenMP

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593342/tci6630k2l-openmp-on-tci6630k2l-evm

器件型号:TCI6630K2L

如何 在裸机方案中使用 OpenMP,如本幻灯片第13页(摘要部分)所述

我所提及的 pdf 的链接如下:"">www.openmp.org/.../SC12_OpenMP_on_DSP.pdf"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、

    我已将此内容转发给 OpenMP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在裸机方案中使用 OpenMP,如本幻灯片第13页(摘要部分)所述

    我所提及的 pdf 的链接如下:"www.openmp.org/.../SC12_OpenMP_on_DSP.pdf"