请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6674 您好!
我在 PCIe EP 配置中使用 C6674。 我尝试从 DSP 执行 PCI 扫描。
当我尝试通过 CFG_SETUP 寄存器(0x21800008)更改总线/设备/功能设置时,
我从 PCIe 远程配置空间(0x218020000)中没有合理的数据。
CFG_SETUP 是否仅在 RC 模式下有效?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 PCIe EP 配置中使用 C6674。 我尝试从 DSP 执行 PCI 扫描。
当我尝试通过 CFG_SETUP 寄存器(0x21800008)更改总线/设备/功能设置时,
我从 PCIe 远程配置空间(0x218020000)中没有合理的数据。
CFG_SETUP 是否仅在 RC 模式下有效?
提前感谢