This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:eMMC 引导和刷写过程

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603723/linux-am3352-emmc-booting-and-flashing-procedure

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

哪些 u-boot 命令用于将 SPL、u-boot、zImage 和 ubifs 写入 eMMC?

我想从 TFTP 闪存 eMMC。 我们使用的是最新的 SDK。

我们希望使用 eMMC+EMAC 引导模式。 因此、一个特殊的 u-boot 应首次对 eMMC 进行编程、然后电路板应从 eMMC 进行引导。

此致、

Rohit Khatri