This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:DRA722H OPP/VOL 配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593687/linux-dra722-dra722h-opp-vol-configuraiton

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

尊敬的专家:

   我的客户正在使用 DRA722H。 它是 H 级、这意味着最高 MPU 频率为800MHz。 我在一个 DRA722H 设备上具有回读 Efuse MPU AVS 寄存器 :

root@dra7xx-EVM:~# omapconf dump 0x4A003B20 0x4A003B28

|------------------------- |

|地址(十六进制)|数据(十六进制)|

|------------------------- |

| 0x4A003B20   | 0x03F003B0 |

| 0x4A003B24   | 0x03C003F6 |

| 0x4A003B28   | 0x03800487 |

|------------------------- |

 我的问题是、如果我想运行它@800MHz、应该使用哪种电压? 0x3B0或0x487?

此致。

  Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果要以800MHz 运行 MPU、则需要设置对应于0x4a003b20 -> 0x3B0的 OPP_NOM。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piyali、
    如何了解 DRA722H 的电压0x4A003B28 | 0x03800487? 这是否意味着它实际上可以运行更高的频率?
    此致。
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、

    CTRL_CORE_STD_FUSE_OPP_Vmin_MPU_x 寄存器是给定器件系列 DRA72x 的通用寄存器。 DM 将提到、如何根据不同的特定器件型号定义最大工作频率。

    对于 DRA722H、由于 DM 指定的最大频率为800MHz、因此寄存器0x4A003B24和0x4A003B28将不会对您有所影响。

    对于曾经说过 DRA72xxP 的人、由于 DM 指定的最大频率为1500MHz、因此需要根据他们想要设置的频率和表5-8考虑寄存器0x4A003B24和0x4A003B28。 DM 中支持的 OPP 与最大频率间的关系。

    谢谢、此致、
    Piyali