This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认 USB 硬件设计

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603707/tms320c5517-confirm-the-usb-hardware-design

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
根据数据表、TI 建议在 USB_R1和 USB_VSSREF 电路之间使用10千欧+/- 1%寄存器、但 TMDSEVM5517的使用值为8.06k +/- 1%。 那么、客户应该使用哪一个寄存器值?
此致。

Kaka