This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:IP 地址冲突的 EtherNet/IP 检测

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592280/am3356-ethernet-ip-detection-of-ip-address-conflict

器件型号:AM3356

大家好

我对 ISDK2.1.3的 EtherNet/IP AM335x 有疑问。

我想知道 IP 地址的冲突检测。

使用 CfgAddEntry()函数将 IP 地址通知 NDK。
然后,您能告诉我如何知道 IP 地址的冲突检测吗?

我的客户在发生冲突时需要此警报。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISDK 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    谢谢!
    我等待您的 ISDK 团队的回答。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:

    有关地址冲突检测、请联系 Molex、请参阅 e2e.ti.com/.../1502265

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须