This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:QT IPNC_RDK3.8

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593366/linux-tms320dm8148-qt-ipnc_rdk3-8

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

大家好、TI 的团队、
  现在我想在 DM8148上使用 QT 和 IPNC RDK3.8、我找不到任何相关信息, 您能提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaobo、
    IPNC (基于 IP 的网络摄像机)软件包通常用于通过网络从摄像机流式传输视频。

    但您可以从 EZSDK、特别是 Graphics SDK 获取代码和软件包。 我没有亲自尝试过、但您认为这是起点。

    尽管未维护此内容、但您可以将其用于参考、因为 evem DM814x 使用 SGX。
    processors.wiki.ti.com/.../Building_Qt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Dwarakesh R、

      谢谢!

      我先尝试一下。  如果我有一些问题、我会将其发布在这里。