This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM5517:在 EVM 上运行音频连接框架

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602030/tmdsevm5517-run-the-audio-connected-framework-on-evm

器件型号:TMDSEVM5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
TMDSEVM5517能否运行音频连接框架?

根据 wiki 网站、此 EVM 似乎不支持此框架。

如果您有任何疑问、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。
    我正在等待您的软件团队回复。
    此外、我在 C5000论坛上发布了类似的问题。 请遵循它们。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka-San、

    是的、C5517支持 CAF。 在哪里可以看到它不支持?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、

    您是正确的、默认情况下、C5517封装不提供 CAF 示例。 我很抱歉没有在前面指出这一点。
    采用现有示例并使其在 C5517上工作是可行的。 需要对 CSL 层进行一些更改。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的评论。
    您能否展示在 C5517EVM 上运行 CAF 示例的详细方法?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、
    我没有一个可以在这里分享的现成示例。 将看到我可以挖掘哪些步骤来执行它。

    Lali