This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:通过 USB 对 BeagleBone Black 进行下电上电

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593238/linux-am3358-beaglebone-black-power-cycle-via-usb

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

LK"I

您好!

我使用的是通过连接到我的 PC (Windows 7)的 USB 供电的 BeagleBone Black。

如何对其进行循环通电? (如果没有物理连接/断开 USB 电缆)。

Harel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BBB 板上有一个电源按钮 S3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LK"I

    是的,我的意思是,没有按下任何按钮就可以执行此操作。 只需以编程方式执行此操作(可能通过禁用和启用 USB 端口、从而关闭和打开 USB 电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 BBB 侧无法实现这一点。 VBUS 电源直接进入 PMIC。