https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593169/ccs-am1705-am1705
器件型号:AM1705工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在我们的项目之一中使用 AM1705DPTPA3。 我使用 CCSv4对闪存进行编程、这是 AM1705的 SPI-Flash。 我使用 Macronix MX25L25635E IC 作为连接在 SPI0端口上的 AM1705的闪存、即 AM1705编程后将从 SPI0闪存引导并将代码复制到 SDRAM 器件型号 IS42S16320B、这是 ISSI 公司 IC
我使用 XDS100v2、TI 14引脚 JTAG 仿真器(TMDSEMU100V2U-14T)与电路板上的 AM1705处理器进行通信
最初为了写入闪存、我使用 AM17xx 应用手册中给出的引导引脚配置将 AM1705保持在仿真 JTAG 模式
然后、我使用 CCSv4软件按照 AM1705的 CPU 闪存程序进行操作
但是、我的过程在闪存的擦除操作时停止、如下所示在控制台窗口中
e2e.ti.com/.../Memory-erase-error.docx
应在 Mem 擦除之后执行未发生的 Mem 擦除验证
我们在之前的版本电路板上成功完成了 CPU 闪存操作、该版本电路板上具有 AM1705BPTP3 IC、该 IC 具有上述绝对值和相同的 SPI 闪存 Macronix IC、但更新的版本电路板包含新修订的 AM1705DPTPA3 TI 处理器 IC。 处理器和 SPI 闪存的原理图与之前的版本相同、仅使用新修订的 AM1705D IC
有人能帮我解决这个问题吗?
我将随附 CPU 闪存过程文档、我们使用该文档通过 CCSv4软件对闪存进行编程
谢谢、此致、
Vihang Waze
e2e.ti.com/.../CPU_5F00_Flash_5F00_procedure.doc