This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:CSL USB CDC 示例

Guru**** 2586565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601100/ccs-tms320c5517-csl-usb-cdc-example

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我将使用通过 USB 连接到 PC 的 EVM5515板测试 CSL USB CDC 示例。

我可以为 COM 端口配置的最大速度是多少? 我测试了最大速度 921600、它的工作原理是:能否配置与最大 USB 速度相关的最大串行速度?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、
    我相信最大速度是1228800。 需要检查一下。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我很快就会测试它。

    我注意到、我只能使用"Tera term"终端连接到配置的 COM (CDC 示例工作正常!)。

    打开会话时、Hyperterminal 和 Putty 都给我带来错误、即使我使用与 Tera Term 相同的参数配置连接:

    Putty 错误:

    超级终端错误:

    有什么建议吗? 某些端口设置错误? 有人是否有主机应用程序源代码?

    谢谢你

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、
    现在、确定可能发生的情况。 您是否使用 Putty 尝试过其他波特率?

    Lali