This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:EVM 支持 UART 引导

Guru**** 2585365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603569/linux-dra722-the-evm-boad-for-uart-boot-support

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

您好!

我正在调试 EVM 板以 通过 UART 进行引导、

当我按照以下步骤执行步骤4时 , 没有显示输出“VA!” 出现在 TeraTerm 窗口中。如何解决此问题?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用的软件包是什么? 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经解决了这个问题、我没有为 UART3支持设置 SW5.5 =关。
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有些问题、当我完成串行升级后、上述步骤再次出现、无法打印"va"。 我使用的是 ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03软件包。为什么不能再次升级?