工具/软件:Linux
我遇到了一个问题、即向连接到 DM365的 LAN9513发送恰好为500字节的以太网帧会导致驱动程序停止接收新数据包。 我可以通过运行 ifdown usb0 && ifup usb0来解决该问题,但显然这并不是一个解决方案。
我已将一些上游补丁合并到内核中、尝试修复该问题、但迄今未成功。 基于非常具体的帧大小、我怀疑它与修订版 ec4756中针对传输500字节帧所做的更改相关。 是否有人对如何在此处继续进行有任何见解?
重现此问题就像运行以下命令一样简单、其中 x.x.x.x 是 DM365的 IP 地址:
Ping -s 458 x.x.x
如果有任何反馈、我们将不胜感激;这对我们来说是一个非常关键的问题。