This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:McASP 配置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600713/starterware-am3352-mcasp-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Starterware

 我正在尝试使用 McASP0读取 I2S 数据、并将数据写入 McASP1。

现在我修改了 McASP 示例源代码。("AM335X_StarterWare_02_00_01_01")

但这不起作用。 我想原因是 RX 中断不会触发。 因此 永远不会调用 EDMA3CCComplIsr()函数。  

我不确定 EDMA3 初始化是否正确。  请检查我的源代码。  

谢谢你

/*********
** 内部宏定义
//*

**可配置的值
*/*
用于发送/接收数据的插槽大小*/
#define SLOT_SIZE (32U)

/*用于发送/接收数据的字大小。 字大小<=插槽大小*/
#define WORD_SIZE (24U)

/*发送和接收段都将使用的采样率*/
#define SAMPLING_RATE (44100u)

/*通道数、L 和 R */
#define NUM_I2S_CHANNELS (2U)

/*每个音频缓冲器要使用的样本数*/
#define NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF (2000u)

/*每个 TX/Rx 使用的缓冲器数量*/
#define NUM_BUF (3U)

/*每个 TX/Rx 使用的链接参数集数量*/
#define NUM_PAR (2U)

/*指定参数集起始位置是*/
#define PAR_ID_START (70U)

/*循环缓冲区中的样本数*/
#define NUM_SAMESS_LOOP_BUF (10U)

/* AIC3106编解码器地址*/
#define I2C_SLAVE_CODE_AIC31 (0x1Bu)

//
接收*的 McASP 串行器#define MCASP_XSER_RX (1U)

/*用于发送的 McASP 串行器*/
#define MCASP_XSER_TX (0U)

/*
**下面的宏是根据上述输入计算
的*/
#define NUM_TX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define NUM_RX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define I2S_SLOTS ((1 << NUM_I2S_CHANNELS)- 1)

#define Bytes_per_sample. ((word_size >> 3)\
* NUM_I2S_CHANNELS)

#define AUDIO_BUF_SIZE (num_samples_per_audio_BUF \
* bytes_per_sample)

#define TX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET \
(EDMA3_CHA_McASP1_TX)|(1 \
<<EDMA3CC_OPT_TCINTEN 位移))
#define RX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET \
(EDMA3_CHA_McASP1_RX)|(1 \
<< EDMA3CC_OPT_TCINTEN 移位))

#define PAR_RX_START (PAR_ID_START)
#define PAR_TX_START (PAR_RX_START + NUM_PAR)

/*
**不可配置的定义
*/
#define SIZE_PARAMETERS (32U)
#define OPT_FIFO_WIDTH (0x02 <<8u)

/*********
** 内部函数原型
/
静态空 McASPTxIsr (void);
静态空 McASPRxIsr (void);
静态空 McASPIntSetup (void);
静态空 AIC31I2SConfigure (void);
静态空 McASPI2SConfigure (void);
静态空 McASPTxDMAComplHandler (void);
静态空 McASPRxDMAComplHandler (void);
静态空 EDMA3CCComplisr (void);
静态空 I2SDataTxRxActivate (void);
静态空 I2SDMAParamInit (void);
静态空 ParamTxLoopJobSet (无符号短整型 parId);
静态空缓冲器 TxDMAActivate (无符号整型 txBuf、无符号短整型数值采样、
unsigned short parToUpdate、
unsigned short linkAddr);
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
无符号短链接);

/
** 内部变量定义
/
静态无符号 char loopBuf[NUM_SAMPS_LOOP_BUF * bytes_per_sample]={0};

/*
**发送缓冲区。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
静态无符号 char txBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
静态无符号 char txBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
静态无符号 char txBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

/*
**接收缓冲器。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
静态 unsigned char rxBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
静态 unsigned char rxBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
静态 unsigned char rxBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

/***
接收数据的下一个缓冲区。 数据将在此缓冲区中接收。
*/
静态易失性 unsigned int nxtBufToRcv = 0;

/*
**填充最新版本的 RX 缓冲区。
*/
静态易失性 unsigned int lastFullRxBuf = 0;

/*
**参数 ID 的偏移量,从参数集开始。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffRcvd = 0;

/*
**从参数集开始发送的参数 ID 偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffSent = 0;

/*
**将从参数集开始发送的参数 ID 的偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffTxToSend = 0;

/*
**最后发送的发送缓冲区。
*/
静态易失性无符号 int lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;

/*********
** 内部 CONSTATNT 定义
//
//接收缓冲区指针数组*/
静态无符号 int const rxBufPtr[NUM_BUF]=
{
(unsigned int) rxBuf0、
(unsigned int) rxBuf1、
(unsigned int) rxBuf2
};

//发送缓冲区指针数组*/
静态无符号 int const txBufPtR[NUM_BUF]=
{
(unsigned int) txBuf0、
(unsigned int) txBuf1、
(unsigned int) txBuf2
};

/*
**发送段的默认参数。 这将从
**一个环路缓冲器传输。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const txDefaultPar =
{
(unsigned int)(opt_FIFO_width)、/* Opt 字段*/
(unsigned int) loopBuf、//源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(NUM_SAMESS_LOOP_BUF)、/* bCnt */
(unsigned int) SOC_MCASP_1_DATA_regs、/* dest 地址*/
(short)(bytes_per_sample")、/* source bIdx *
(短整型)(0)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_TX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/*
**接收部分的默认参数。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const rxDefaultPar =
{
(unsigned int)(opt_FIFO_width)、/* Opt 字段*/
(unsigned int) SOC_MCBSP_0_DATA_regs、/*源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(1)、/* bcnt */
(unsigned int) rxBuf0、/* dest 地址*/
(短整型)(0)、/*源 bIdx *
(short)(bytes_per_sample)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_RX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/
** 功能定义
//
//*
**为参数集指派循环作业
*/
static void ParamTxLoopJobSet (unsigned short parId)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*将参数链接到自身*/
ParamSet.linkAddr = parId * size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}/*


**初始化 DMA 参数。
** RX 基本参数集(通道)为0,TX 基本参数集(通道)为1。
**
** RX 参数集0将被初始化,以在 Rx 缓冲区0中接收数据。
**传输完成中断将不会为参数集0启用;
**参数集0将链接到 RX 的链接参数集启动(PAR_RX_START)。
**并且只能通过链接参数集进行进一步的接收。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为40,且参数数为2,
**接收参数集链接将初始化为0->40->41->40**

TX 参数集将初始化为从循环缓冲区传输。
**可以配置循环缓冲区的大小。
**传输完成中断将不会为参数集1启用;
**参数集1将链接到 TX 的链接参数集启动(PAR_TX_START)。
**所有其它参数集将链接到自身。
**且仅通过链接参数集进行进一步传输。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为42,且参数数为2,
**因此传输参数集链接将初始化为1->42->42,43->43。
*/
static void I2SDMAParamInit (void)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;
int idx;

/*初始化接收的第0个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP1_RX、&ParamSet);

/*进一步的参数集,启用中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;

for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
paramSet.destAddr = rxBufPtr[idx];

ParamSet.linkAddr =(PAR_RX_START +((IDx + 1)% NUM_PAR)
*(size_ParamSet);

ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;

/*
**对于第一个链接参数集,开始接收第二个参数集
**仅限样本,因为中已接收到第一个样本
** Rx 缓冲器0本身。
*
if (0 = idx)
{
paramSet.destAddr += bytes_per_sample_sample_;
ParamSet.bcnt = bytes_per_sample_sample_sample_}


EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、(PAR_RX_START + IDx)、&ParamSet);
}

/*初始化接收所需的变量*/
nxtBufToRcv = idx % NUM_BUF;
lastFullRxBuf = NUM_BUF - 1;
parOffRcvd = 0;

/*初始化传输的第一个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP1_TX、&ParamSet);

/*参数的其余部分,启用循环作业*/
for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
ParamTxLoopJobSet (PAR_TX_START + IDx);
}

/*初始化要传输的变量*/
parOffSent = 0;
lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;
}

//***
用于将编解码器配置为 I2S 模式
的函数*/
static void AIC31I2SConfigure (void)
{
volatile unsigned int delay = 0xFFF;

AIC31Reset (SOC_I2C_1_regs);
while (delay--);

/*配置数据格式和采样率*/
AIC31DataConfig (SOC_I2C_1_regs、AIC31_datatype_I2S、SLOT_SIZE、0);
AIC31SampleRateConfig (SOC_I2C_1_regs、AIC31_mode_both、SAMPLING_RATE);

/*初始化 ADC 和 DAC */
AIC31ADCInit (SOC_I2C_1_regs);
AIC31DACInit (SOC_I2C_1_regs);
}/*


**将 McASP 发送部分配置为 I2S 模式。
*/
static void McASPI2SConfigure (void)
{
McASPRxReset (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);
McASPTxReset (SOC_MCASP_1_CTRL_regs);

/*为 DMA 传输启用 FIFO */
McASPReadFifoEnable (SOC_MCASP_0_FIFO_REGS、1、1);
McASPWriteFifoEnable (SOC_MCASP_1_FIFO_REGS、1、1);

/*以发送器/接收器格式单位设置 I2S 格式*/
McASPRxFmtI2SSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_RX_MODE_DMA);
McASPTxFmtI2SSet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_TX_MODE_DMA);

/*配置帧同步。 I2S 应采用 TDM 格式、具有2个插槽*/
McASPRxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、2、MCASP_RX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_RX_FS_EXT_BEGIN_ON_FALL_EDGE);
McASPTxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、2、MCASP_TX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_TX_FS_EXT_BEGIN_ON_FRAGE_EDGE);

/*为接收器配置时钟*/
McASPRxClkCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_EXTERNAL、0、0);
McASPRxClkPolaritySet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_POL_RIS_EDGE);
McASPRxClkCheckConfig (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLKCHCK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*配置发送器的时钟*/
McASPTxClkCfg (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_INTERNAL、0、8);
McASPTxClkPolaritySet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_POL_FALL_EDGE);
McASPTxClkCheckConfig (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_TX_CLKCHCK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*启用 RX 和 TX 部分的同步*/
McASPTxRxClkSyncEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
McASPTxRxClkSyncEnable (SOC_MCASP_1_CTRL_regs);

/*启用发送器/接收器插槽。 I2S 使用2个插槽*/
McASPRxTimeSlotSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、I2S_SLOTS);
McASPTxTimeSlotSet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、I2S_SLOTS);

/*
**设置串行器,当前只有一个串行器设置为
**发送器和一个串行器作为接收器。
*
McASPSerialerRxSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_XSER_RX);
McASPSerialerTxSet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_XSER_TX);

/*
**配置 McASP 引脚
**输入-帧同步、时钟和串行器 Rx
**输出-串行器 Tx 连接到编解码器的输入
*
McASPPinMcASPSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、0xFFFFFFFF);
McASPPinMcASPSet (SOC_MCBSP_1_CTRL_regs、0xFFFFFFFF);

McASPPinDirInputSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_PIN_AFR
| MCASP_PIN_ACLKR
| MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_RX);

McASPPinDirOutputSet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_PIN_AFSX
| MCASP_PIN_ACLKX
| MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_TX);
}

//***
在 AINTC 中为 EDMA 设置中断
*/
静态空 EDMA3IntSetup (void)
{
内部寄存器(SYS_INT_EDMACOMPINT、EDMA3CCComplisr);

IntPrioritySet (SYS_INT_EDMACOMPINT、0、AINTC_HOSTINT_route _IRQ);

/*在 AINTC 中启用系统中断。 *
IntSystemEnable (SYS_INT_EDMACOMPINT);
}

//**
在 AINTC 中为 McASP 设置中断
*/
静态空 McASPIntSetup (void)
{
内部寄存器(SYS_INT_MCATXINT1、McASPTxIsr);
内部寄存器(SYS_INT_MCARXINT1、McASPRxIsr);

IntPrioritySet (SYS_INT_MCATXINT1、0、AINTC_HOSTINT_route _IRQ);
IntPrioritySet (SYS_INT_MCARXINT1、0、AINTC_HOSTINT_route _IRQ);

/*在 AINTC 中启用系统中断。 *
IntSystemEnable (SYS_INT_MCATXINT1);
IntSystemEnable (SYS_INT_MCARXINT1);

}/*


**激活数据传输/接收
**调用此函数之前,DMA 参数应准备就绪。
*/
static void I2SDataTxRxActivate (void)
{
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 1\n\t");
/*启动时钟*/
McASPRxClkStart (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_external);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 2\n\t");
McASPTxClkStart (SOC_MCASP_1_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_INTERNAL);
/*为传输启用 EDMA */
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 3\n\t");
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP1_RX、
EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 4\n\t");
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP1_TX、
EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);
/*激活串行器*/
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 5\n\t");
McASPRxSerActivate (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 6\n\t");
McASPTxSerActivate (SOC_MCASP_1_CTRL_regs);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 7\n\t");

/*确保 XDATA 位清零*/
while (McASPRxStatusGet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs)和 MCASP_RX_STAT_DATAREADY);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 8\n\t");
while (McASPTxStatusGet (SOC_MCASP_1_CTRL_regs)和 MCASP_TX_STAT_DATAREADY);

ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 9\n\t");
/*激活状态机*/
McASPRxEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
ConsoleUtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 10\n\t");
McASPTxEnable (SOC_MCASP_1_CTRL_regs);
控制台 UtilsPrintf ("I2SDataTxRxActivate 11\n\t");
}/***


激活给定缓冲区中参数集的 DMA 传输。
//
void BufferTxDMAActivate (unsigned int txBuf、unsigned short numSamples、
unsigned short parId、unsigned short linkParar)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= TX_DMA_INT_ENABLE;
ParamSet.srcAddr = txBufPtr[txBuf];
ParamSet.linkAddr = linkPar * size_ParamSet;
ParamSet.bCnt = numSamples;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}

静态 int I2SMuxEnable (void){
GPIO0ModuleClkConfig();
GPIO2ModuleClkConfig();
GPIO0Pin20PinMuxSetup();
GPIO2Pin25PinMuxSetup();
GPIOModuleEnable (SOC_GPIO_0_regs);
GPIOModuleEnable (SOC_GPIO_2_regs);
GPIOModuleReset (SOC_GPIO_0_regs);
GPIOModuleReset (SOC_GPIO_2_regs);
GPIODirModeSet (SOC_GPIO_0_regs、20、GPIO_DIR_OUTPUT);
GPIODirModeSet (SOC_GPIO_2_regs、25、GPIO_DIR_OUTPUT);

GPIOPinWrite (SOC_GPIO_0_regs、20、GPIO_PIN_LOW);
GPIOPinWrite (SOC_GPIO_2_regs、25、GPIO_PIN_HIGH);

返回0;
}/*

**主函数。 应用从这里启动。
*/
int main (void)
{
无符号短整型 parToSend;
无符号短整型 parToLink;

/*初始化 UART 控制台*/
ConsoleUtilsInit();

/*根据编译时间检查选择控制台类型*/
控制台 UtilsSetType (console_UART);

btInit();
//为 I2C 模块1和 McASP 模块1设置引脚多路复用器*/
I2C1ModuleClkConfig();
I2CPinMuxSetup (1);

ConsoleUtilsPrintf ("McASP 示例应用程序。 ");
ConsoleUtilsPrintf (" EVM 的音频输入环回至");
ConsoleUtilsPrintf ("EVM 的音频输出");

McASP0ModuleClkConfig();
McASP1ModuleClkConfig();
I2SMuxEnable();
if (false =McASP0PinMuxSetup()|| false =McASP1PinMuxSetup())
{
控制台 UtilsPrintf ("\n\rNot able to do pin multiplexing. ");
ConsoleUtilsPrintf ("请验证配置文件设置。");
}
EDMAModuleClkConfig();
/*初始化 ARM 中断控制器。*/
IntAINTCInit();
/*初始化编解码器 AIC31的 I2C 0接口*/
I2CCodecIfInit (SOC_I2C_1_regs、I2C_SLAVE_CODE_AIC31);
EDMA3初始(SOC_EDMA30CC_0_regs、0);
EDMA3IntSetup();
McASPIntSetup();
/*启用全局级别的中断生成*/
IntMasterIRQEnable();
/*请求 EDMA 通道*/
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP1_TX、EDMA3_CHA_McASP1_TX、0);
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP1_RX、EDMA3_CHA_McASP1_RX、0);
/*初始化 DMA 参数*/
I2SDMAParamInit();
/*将编解码器配置为 I2S 模式*/
AIC31I2SConfigure();
/*为 I2S 配置 McASP */
McASPI2SConfigure();
ConsoleUtilsPrintf ("main 15\n\t");
/*激活音频传输和接收*/
I2SDataTxRxActivate();
ConsoleUtilsPrintf ("main 16\n\t");
/*
**永远的爱。 如果接收到一个新的缓冲器、lastFullRxBuf 将为
**在 Rx 完成 ISR 中更新。 如果它不是 lastSentTxBuf、
将发送**缓冲区。 必须将其映射到正确的参数集。
*
while (1)
{
//ConsoleUtilsPrintf ("loop out\n\t");
if (lastFullRxBuf!= lastSentTxBuf)
{
/*
**从链接参数集开始传输。 参数集
** 1将链接到 PAR_TX_START 处设置的参数。 所以请勿这样做
**更新参数设置1。
*
parToSend = PAR_TX_START +(parOffTxToSend % NUM_PAR);
parOffTxToSend =(parOffTxToSend + 1)% NUM_PAR;
parToLink = PAR_TX_START + parOffTxToSend;

lastSentTxBuf =(lastSentTxBuf + 1)% NUM_BUF;

/*复制缓冲区*/
memcpy ((void *) txBufPtr [lastSentTxBuf]、
(void *) rxBufPtr[lastFullRxBuf]、
AUDIO_BUF_SIZE);
//memset (((void *) txBufPtr [0]、
// 0x55、
// AUDIO_BUF_SIZE);
//memset (((void *) txBufPtr [1]、
// 0x55、
// AUDIO_BUF_SIZE);
//memset (((void *) txBufPtr [2]、
// 0x55、
// AUDIO_BUF_SIZE);
控制台 UtilsPrintf ("循环在\n\t"中);
/*
**通过相应地设置 DMA 参数来发送缓冲区。
**此处要发送的缓冲区和样本数按原样传递
**参数。 这一点很重要、如果只是传输段
**将被使用。
*
BufferTxDMAActivate (lastSentTxBuf、NUM_Samples_per_AUDIO_BUF、
(无符号短整型) parToSend、
(无符号短整型) parToLink);
}
}
/*


**激活给定缓冲区中参数集的 DMA 传输。
*/
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
unsigned short parLink)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;
paramSet.destAddr = rxBufPtr[rxBuf];
ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;
ParamSet.linkAddr = parLink * Size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}

//
***一旦接收 DMA 完成
,将调用此函数*/
静态空 McASPRxDMAHandler (void)
{
unsigned short nxtParToUpdate;

控制台 UtilsPrintf ("McASPRxDMAComplHandler\n\t");
/*
**更新 lastFullRxBuf 以指示新的缓冲区接收
**已完成。
*
lastFullRxBuf =(lastFullRxBuf + 1)% NUM_BUF;
nxtParToUpdate = PAR_RX_START + parOffRcvd;
parOffRcvd =(parOffRcvd + 1)% NUM_PAR;

/*
**更新要接收的缓冲区的 DMA 参数
**在适当的缓冲区中进一步的数据
*
BufferRxDMAActivate (nxtBufToRcv、nxtParToUpdate、
PAR_RX_START + parOffRcvd);

/*更新下一个缓冲区以接收数据*/
nxtBufToRcv =(nxtBufToRcv + 1)% NUM_BUF;
}

//
***此函数将在传输 DMA 完成后调用*/

静态空 McASPTxDMAComplHandler (void)
{
ParamTxLoopJobSet ((无符号短整型)(PAR_TX_START + parOffSent));

parOffSent =(parOffSent + 1)% NUM_PAR;
}

/*
** EDMA 传输完成 ISR
*/
静态空 EDMA3CCComplisr (空)
{
控制台 UtilsPrintf ("EDMA3CCComplisr\n\t");
/*检查接收 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP1_RX))
{
/*清除第0个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP1_RX);
McASPRxDMAComplHandler();
}

/*检查传输 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP1_TX))
{
/*清除第一个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP1_TX);
McASPTxDMAComplHandler();
}
}

/*
** McASP TX 的 ISR 部分
*/
静态空 McASPTxIsr (void)
{
;/*在此处执行任何错误处理。*/
}/*


** McASP RX ISR *

静态空 McASPRxIsr (void)
{
ConsoleUtilsPrintf ("McASPRxIsr\n\t");
;/*在此执行任何错误处理。*/
}/*********

文件结尾 / 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、
    您是否了解过 McASP 配置的此 wiki?
    processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_McASP

    对于 DMA、有几个注意事项
    "如果打算采用 DMA 操作模式,则使用 McASPWriteFifoEnable()启用写 FIFO 进行传输,并使用 McASPReadFifoEnable()启用读 FIFO 进行接收。"

    Lali