This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器 SDK-TDAX:生成文件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603032/compiler-processor-sdk-tdax-make-file

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 tda2xx 板、我已经使用 CCS 生成了自己的项目创建、它也会生成 makefile、但我在调试时遇到了一些错误、因此请建议我尽快清除 it.please 回复

错误消息:

CortexA15_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000020处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
CortexA15_0:GEL:文件:D:\Kalai\development \GPIO_COM2\Debug\GPIO_COM2.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
CortexA15_0:无法终止存储器下载:0x3aa4处的缓冲器指针为空

谢谢

Kalai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请回复我的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有收到任何回复、请尽快回复

    此外、我还收到了这种警告消息

    警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段".text"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".const"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".data"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".bss"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".cinit"

    谢谢
    Kalai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、
    您需要指定应放置不同输出段的存储器段。 您可以在链接器命令文件或 cfg 文件中执行此操作、具体取决于您使用的是非操作系统构建还是 BIOS 构建。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我不知道我们需要更改的位置、请在 CCS7中为 TI 电路板发送新创建项目的文档

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    请参阅 CCS 文档、了解如何创建新的 CCS 项目。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    您可以在此处找到 CCS 文档和培训:
    dev.ti.com/.../

    我建议您在发布问题时更详细地解释您所执行的步骤和出错的地方。 这将使工程师更容易为您提供有用的答案。

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供适用于 tda2xx 电路板中 cortex A15的命令文件、