This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:OMAP L-138的旧 C6748和 DSP 之间的时序差异

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593492/ccs-omap-l138-timing-difference-between-old-c6748-and-dsp-of-omap-l-138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

我有一款使用 C6748 DSP 的产品(大约3-4年)。  我将器件升级为 OMAP L-138。  到目前为止、我仅在 OMAP 芯片上使用 C6748 DSP。

我在旧的 C6748和新的 OMAP L-138 DSP 上运行完全相同的代码(相同的二进制文件、我只是将其与允许 DSP 运行的 ARM 代码相结合)。  我注意到 OMAP 器件上的一些非常奇怪的行为、而我在旧的 C6748器件上从未看到过这些行为。  我 认为这种行为 是由 OMAP 和 FPGA 之间的 EMIF 接口引起的。  误差不常见、但仍然存在。

您是否知道   新 OMAP L138上的旧 C6748和 C4748之间是否存在时序差异?   我可能需要在 两个器件之间更改 EMIF 设置/PLL 设置吗?  如果有人知道会导致我的问题的任何差异、请告诉我。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    从芯片的角度来看、不应存在时序差异。
    C6748与 OMAPL138的芯片版本是多少?