请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359、 AM3359
工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试使用 TFTP 引导 TMDSICE3359开发板。 我正在使用 Processor SDK 软件包中包含的 create-sdcard.sh 脚本创建要从中引导的 SD 卡。
create-sdcard.sh 脚本中使用的预构建二进制文件是否可以在 TMDSICE3359开发板上正常工作? 我无法使用 TFTP 下载内核映像。 我不断看到 u-boot 发出的消息、表示它正在广播 BOOTP 消息、但从未看到它们正在发送(当我使用 Wireshark 观看时)。
TMDSICE3359使用的 PHY 与使用 AM3359的其他 TI 电路板不同。 不确定这是否与它有关...
如果有任何帮助,将不胜感激。