请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CCS3.3.82加载 OMAPL138的读写示例、我已修改了存储器映射和示例源代码、当我 在 电路板上加载.out 时、"Disassembly" 窗口 无法进入 main()。
如下所示:
我尝试 在反汇编窗口中进行单步调试、但它在 BCACHE_BLOCK 和 BCACHE_WAIT 中循环 、无法进入 main;
当我关闭 DSP/BIOS 中的 MSGQ 和池时、 它可以进入 main 并运行。
MSGQ 和 POOL 是否有任何问题? 如何解决此问题?
我正在等待您的回答、谢谢!
此致、
兴云