This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:TI 语音识别测试报告。 结果不符合预期。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603435/tmdx5535ezdsp-tiesr-speech-recognition-test-report-results-are-not-as-expected

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我在 TIesr 上执行了几项测试、同时考虑到基于不同场景的少数情况。  下面是简单词语的报告表。

每个测试字均使用经过定制培训的发动机进行测试。  即使使用经过 TI 培训的发动机、也会观察到类似的结果。

每种情况都包括5次重复测试。 情景包括以下内容:

  • 每次仅使用测试字。
  • 使用测试字以外的单个字。 如果未检测到该字、则此处给出了点。
  • 使用句子中的测试字。
  • 使用不带测试字的句子。

测试 场景 - 每组总计 5个  
测试 号 字 类型 只有 一 个字(高是好的) 其他 词语 (高是好的)    句子中的单词("高"表示"好")    句子中的其他词语 (高是好的)
1 简单 是的 3. 4. 3. 3.
2. 5. 1 1 3.
3. 好的 3. 2. 2. 2.
4. 锁定 5. 4. 2. 1

是否有改进此方面的建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、
    请查看此主题、了解一些精度改进建议。 e2e.ti.com/.../1945178
    请记住、TIesr 不是生产质量的语音识别引擎、而是用于评估目的。 Sensory 是我们与之合作的第三方、它具有用于 C5000设备的语音识别引擎。

    Lali