This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM335X:Pinmux 工具

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567996/ccs-processor-sdk-am335x-pinmux-tool

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,TI 有一个问题:

我正在为我正在使用的 AM3359处理器寻找 TI AM335x PinMux 软件的一些支持。 我们目前正在将处理器更新为最新器件。 我们使用了 TI PinMux 实用程序 V2.4.1 (在2012年之前)来生成引脚映射、但现在我想使用更新的软件 V4.0来生成引脚映射。

 

使用 V2.4.1生成的文件具有.dat 扩展名、而 V4.0具有.pinmux 扩展名 、因此想知道 TI 是否有人知道这是怎么可能的。

 

您知道有谁能够帮助我吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将要求 Pinmux 团队查看这一点。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有转换器将旧的 v2 pinmux 文件转换为最新的 v4文件。 您必须从头开始。 在亮点方面、我发现用户从头开始在 v4上进行设计、他们认为对其设计进行额外的完整性检查。  

    此外、考虑到自动化功能 v4 pinmux 比您过去在 v2中所做的更简单、更丰富、这不应是一个巨大的工作负载。  

    希望它能有所帮助、

    谢谢、

    Alex